Les propriétés résidentielles représentent un pourcentage important des émissions de carboneet, comme de plus en plus de personnes sont sensibilisées à l’écologie, il n’est pas surprenant que la demande d’améliorations résidentielles respectueuses de l’environnement soit en plein essor.

Les consommateurs choisissent de mener un style de vie plus respectueux de l’environnement, avec une approche globale. Ils réfléchissent soigneusement à l’endroit où ils achètent leurs aliments et leurs vêtements et au moyen de transport qu’ils utilisent. Les améliorations résidentielles respectueuses de l’environnement ne sont qu’un autre aspect essentiel pour faire des choix de vie durables.

En rendant votre maison plus écologique, vous contribuerez non seulement à faire une différence pour l’environnement, mais vous économiserez également de l’argent.

Jetez un coup d’œil à ces améliorations résidentielles écologiques qui seront bénéfiques pour vous et pour l’environnement :


Choisissez des peintures naturelles

Lorsque vous décorez votre maison, assurez vous d’acheter des peintures à base d’eau et qui utilisent des pigments naturels. La majorité des peintures sur le marché sont à base d’huile et sont moins efficaces sur le plan énergétique. 

Image de 1. Paint

Installez un chauffage par le sol

Le chauffage par le sol est souvent négligé, mais il peut consommer environ 15 à 40 % d’énergie en moins que les radiateurs muraux, son installation peut donc valoir la peine d’être envisagée. Il est également agréable de marcher sur un sol chaud, en particulier dans les salles de bains et les cuisines pendant les mois d’hiver. Bien que le chauffage par le sol soit généralement associé aux nouvelles constructions, il peut également être installé dans des propriétés plus anciennes.

Le chauffage par le sol chauffe tout le sol. Ainsi, par rapport à un radiateur mural, la plus grande surface couverte par le chauffage par le sol permet de ne pas avoir à monter le thermostat pour chauffer la pièce. De plus, à mesure que la chaleur s’élève, elle risque davantage de se perdre par le plafond quand elle provient des radiateurs muraux.


Achetez des meubles d’occasion

Si vous cherchez à rénover votre maison et que vous achetez des meubles, il est judicieux, d’un point de vue écologique, d’acheter des meubles d’occasion. On constate également une tendance croissante pour les meubles recyclés et ceux fabriqués à partir de bois de récupération.  

Il peut également être plus impressionnant d’acheter un meuble ancien ayant une histoire que vous pourrez raconter aux invités, plutôt qu’un article produit en masse dans une chaîne de magasins.

Image de 2. Old chair

Isolez vos combles

L’isolation de vos combles pourrait vous permettre de réduire vos factures d’énergie jusqu’à 225 £ par an et d’améliorer l’efficacité énergétique de votre maison. Lorsque vous installez l’isolation de vos combles, veillez à utiliser si possible des matériaux recyclés ou naturels, comme la laine de mouton, le chanvre et la fibre de bois.

Si vous avez converti vos combles et les utilisez comme chambre, vous devrez isoler votre toit. Il est pratique d’isoler votre toit lors de son remplacement, mais si le toit est en bon état, il peut être isolé à postériori.


Isolez les murs creux

L’ajout d’une isolation murale est l’amélioration résidentielle respectueuse de l’environnement la plus rentable que vous puissiez réaliser. De nombreuses personnes isolent leurs combles, tout en oubliant que l’énergie peut être perdue dans les murs creux non isolés. Les économies que vous réalisez en isolant vos murs creux signifient que cette amélioration résidentielle respectueuse de l’environnement pourrait se rentabiliser en neuf mois.

Si votre maison a été construite au cours des dix dernières années, il est probable que les murs creux sont déjà isolés.


Installez un broyeur de déchets

L’élimination des déchets alimentaires est un problème mondial. Lorsque vous jetez des déchets alimentaires, ils finissent tout simplement par se décomposer dans les décharges en émettant des gaz nocifs dans l’atmosphère.

En revanche, en installant un broyeur de déchets dans votre évier de cuisine, les déchets alimentaires de votre maison ne se retrouveront pas dans une décharge. De plus, vous pouvez vous débarrasser de la poubelle organique malodorante et non hygiénique qui se trouve dans votre cuisine.


Remplacez votre pommeau de douche par un pommeau qui économise l’eau

Chacun sait qu’une douche consomme moins d’eau qu’un bain, mais pas si la douche comprend plusieurs pommeaux ! Une petite amélioration résidentielle respectueuse de l’environnement que vous pouvez faire est d’utiliser un pommeau de douche avec un régulateur de débit intégré comme le Mira Eco Beat.


Installez des panneaux solaires

Non seulement les panneaux solaires constituent une amélioration résidentielle respectueuse de l’environnement, mais ils permettent également de réaliser des économies à long terme et de vendre l’énergie excédentaire sur le réseau national grâce au système de tarif de rachat, un programme gouvernemental qui vous paiera pour l’énergie que vous produisez.


Assurez-vous que toutes vos fenêtres sont à double vitrage

Le double vitrage a fait du chemin et les anciennes propriétés peuvent maintenant bénéficier de fenêtres à double vitrage qui reflètent les styles et les conceptions similaires d’une période particulière.


Choisissez des cadres de fenêtres en bois plutôt qu’en PVC non plastifié

Le PVC (polychlorure de vinyle non plastifié) émet des composés toxiques et finit dans les décharges quand il est éliminé. Si vous choisissez de nouvelles fenêtres, il est préférable pour l’environnement de choisir des cadres de fenêtres en bois.


Choisissez des artisans et des matériaux de construction locaux

Lorsque vous demandez un devis pour des travaux à effectuer à votre domicile, choisissez de préférence des artisans locaux et des matériaux fournis ou achetés localement afin de limiter l’essence utilisée pour les allers-retours à votre domicile.


Renouvelez votre chaudière tous les 10 ans

Les modèles de chaudières les plus récents sont plus efficaces. Veillez donc à ce que votre chaudière soit régulièrement entretenue et à ce qu’elle soit remplacée tous les dix ans.

​​​​​​​Références

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/695930/2017_Provisional_Emissions_statistics_2.pdf

https://www.thegreenage.co.uk/underfloor-heating-radiators/

https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/how-to-buy-loft-insulation/loft-insulation-costs-and-savings

https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/cavity-wall-insulation/cavity-wall-insulation-faqs

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/insinkerator-products/food-waste-disposers

https://www.mirashowers.co.uk/parts-accessories/shower-heads/mira-beat-eco-four-spray-showerhead/

https://www.gov.uk/feed-in-tariffs

http://www.greenspec.co.uk/building-design/polyvinyl-chloride-pvc-environment-health/



Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.