De l’eau chaude instantanée sur simple actionnement d’un levier ? Les possibilités sont infinies...


Ces dernières années, les robinets d’eau chaude sont devenus un appareil de cuisine indispensable.

Ils sont peut-être l’ajout le plus utile à toute cuisine. Ils sont en effet pratiques et fonctionnels et permettent un gain de temps précieux, si important à une époque où chacun attend des résultats immédiats.

Que vous envisagiez d’ajouter un robinet d’eau chaude à votre cuisine actuelle ou caressiez l’idée d’en inclure un à votre nouvelle cuisine, il y a de nombreux avantages à choisir un modèle d’avant-garde InSinkErator épuré et intelligent.


Moderne et élégant​​​​​​​


Comme pour tout appareil ménager moderne, vous vous attendez à ce qu’un robinet d’eau chaude soit attrayant et qu’il suscite de nombreux regards admiratifs.

Les modèles d’InSinkErator répondent certainement à ces attentes !

La gamme de robinets d’eau chaude InSinkErator offre de nombreuses options. Vous noterez que nos robinets d’eau chaude ressemblent beaucoup aux robinets ordinaires.

Un robinet d’eau chaude et d’eau froide ordinaire et un robinet d’eau bouillante peuvent être combinés comme dans le robinet principal combiné InSinkErator 3N1 qui remplit tous les critères d’un robinet de cuisine moderne et sophistiqué

Les robinets d’eau chaude InSinkErator sont disponibles dans un éventail de finitions. Ils s’intègrent parfaitement aux cuisines modernes actuelles et s’adaptent aussi bien aux cadres traditionnels.

Moderne et élégant

Par exemple, si vous voulez en ajouter un à votre configuration de robinet existante, le robinet d’eau bouillante H3300 est une des options fantastiques de la gamme InSinkErator.


Comment fonctionnent les robinets d’eau chaude instantanée ?


Les robinets d’eau chaude InSinkErator ont un réservoir d’une capacité de 2,5 litres qui contient un élément chauffant qui porte l’eau à une température très élevée (environ 98 °C).

Tous les modèles d’InSinkErator sont faciles à utiliser.

Lorsque vous tirez le levier, de l’eau chaude coule comme avec tout robinet ordinaire, mais l’eau est instantanément bouillante.

En outre, un filtre est intégré à nos robinets d’eau bouillante. L’eau pour votre tasse ou votre casserole est bonne, fraîche et exempte d’impuretés.

Pratique et flexible


Un robinet d’eau chaude vous procure beaucoup de flexibilité, car il offre de l’eau chaude en un instant.

Il n’est pas nécessaire d’attendre que votre bouilloire bout. Lorsque vous n’avez pas de temps à perdre, cette tasse de thé doit être prête, vite !

Les boissons chaudes ont toujours été très populaires, à tout moment de la journée. Par une journée froide, l’eau chaude instantanée est une bénédiction !

Et puis bien sûr, qui n’aime pas une tasse de thé ou de café avec son biscuit préféré en milieu de matinée ou qui peut résister à une boisson chaude avant de se coucher ?
Attendre l’ébullition de l’eau d’une bouilloire chauffe peut sembler laborieux, aussi disposer d’un robinet d’eau chaude permet des gains de temps fantastiques.

Pratique et flexible


Polyvalent


Il convient aussi de mentionner que les robinets d’eau chaude sont bien plus qu’une source d’eau bouillante pour le thé, le café ou d’autres boissons chaudes, ce sont d’extraordinaires accessoires de cuisine.

Par exemple, ils produisent instantanée de l’eau chaude pour la cuisson des légumes sur une plaque de cuisson et pour la préparation des pâtes dans une casserole d’eau bouillante.

Ils sont tout aussi excellents pour cuire un œuf sans attendre que l’eau commence à bouillonner ou pour ouvrir un bocal récalcitrant !

Pour les parents concernés par la sécurité des jeunes enfants, rassurez-vous, grâce à un dispositif de sécurité équipant tous les modèles d’InSinkErator, il n’y a aucun risque d’accident pour vos enfants.


Facile à installer


Les robinets d’eau chaude sont installés dans le plan de travail, disposés harmonieusement à côté de vos autres robinets intégrés à votre robinet principal, en haut de votre évier.

Il est facile d’en ajouter un à une cuisine existante. Si vous souhaitez remplacer votre système de robinetterie existant, il est possible d’acheter un ensemble complet de robinets qui inclut une robinetterie pour eau chaude instantanée.

La robinetterie principale reste cachée, avec un réservoir thermique installé dans le meuble sous l’évier.

C’est là que l’eau chaude y est stockée de sorte que lorsque vous ouvrez le robinet d’eau chaude instantanée, de l’eau bouillante s’écoule en une fraction de seconde.

Facile à installer


Gain de temps


Les robinets d’eau chaude valent bien la dépense supplémentaire car, à long terme, ils constituent des possibilités d’économie.

Porter de l’eau à ébullition exige du temps et consomme de l’électricité coûteuse.

Souvenez-vous, il est rare de venir à manquer d’eau chaude d’un robinet d’eau chaude, mais si cela se produit, il ne faut que dix minutes pour réchauffer l’eau à la température optimale. Grâce à notre technologie d’isolation, la température de l’eau réchauffée est maintenue !


Ne gaspillez plus d’argent


Ne perdez plus de temps à faire chauffer des bouilloires. Selon un rapport de The Energy Saving Trust, les Britanniques gaspillent 68 millions de livres par an en

électricité juste pour chauffer des bouilloires. 75 % de ces utilisateurs de bouilloires n’utilisent qu’une fraction de l’eau pour les boissons chaudes !​​​​​​​

Il faut en moyenne 4 minutes pour faire bouillir 1 litre d’eau dans une bouilloire.

Pour une personne qui boit 25 tasses de thé par semaine et chauffe chaque fois une bouilloire à chaque fois, c’est 1 heure et 40 minutes passées juste à attendre que l’eau bout !

Économisez de l’argent pour autre chose et consacrez le temps nécessaire à l’ébullition de l’eau à une activité plus plaisante, comme choisir le biscuit que vous apprécierez avec une tasse de thé (presque) instantanée !

Ne gaspillez plus d’argent


Achetez en ligne et nous vous l’installerons


Si vous ne voulez pas prendre la peine d’installer votre robinet, nous à votre disposition pour vous aider. Profitez de notre service d’installation complet. Nos installateurs se rendront chez vous et installeront rapidement votre nouveau robinet. Vous n’aurez pas à lever un doigt !



Veuillez activez JavaScript pour utiliser ce site Web.