Ökologische Heimverbesserungen
Wie kann ich meinen Haushalt umweltfreundlicher gestalten? Hier finden Sie einige Vorschläge für Veränderungen in Ihrem Zuhause, die unserem Planeten zugute kommen und gleichzeitig Geld sparen.
Wohnimmobilien tragen zu einem hohen Prozentsatz zu den Kohlenstoffemissionen Großbritanniens bei. Da immer mehr Menschen umweltbewusster werden, ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach ökologischen Heimverbesserungen boomt.
Verbraucher entscheiden sich für einen umweltfreundlicheren Lebensstil mit einem ganzheitlichen Ansatz. Sie überlegen sorgfältig, wo sie ihre Lebensmittel und Kleidung kaufen und welches Transportmittel sie benutzen. Ökologische Heimverbesserungen sind nur ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung für eine nachhaltige Lebensweise.
Und nicht nur das. Wenn Sie Ihr Zuhause umweltfreundlicher gestalten, tragen Sie nicht nur zur Verbesserung der Umwelt bei, sondern Sie sparen auch Geld.
Werfen Sie einen Blick auf diese ökologischen Heimverbesserungen, die sowohl Ihnen als auch der Umwelt zugute kommen werden:
Wenn Sie Ihr Zuhause dekorieren, achten Sie darauf, dass Sie Farben kaufen, die natürliche Pigmente verwenden und auf Wasserbasis hergestellt sind. Die meisten Farben auf dem Markt basieren auf Öl und sind weniger energieeffizient.
Eine Fußbodenheizung wird oft übersehen, kann aber etwa 15–40 % weniger Energie verbrauchen als Wandheizkörper. Da lohnt es sich, über eine Installation nachzudenken. Außerdem fühlt es sich – insbesondere in Badezimmern und Küchen in der kalten Jahreszeit – luxuriös an, auf einem warmen Boden zu gehen. Obwohl eine Fußbodenheizung normalerweise mit neu gebauten Wohneinrichtungen in Verbindung gebracht wird, kann sie auch in älteren Gebäuden installiert werden.
Eine Fußbodenheizung erwärmt den gesamten Fußboden. Im Vergleich zu einem Wandheizkörper bedeutet die größere Oberfläche, die eine Fußbodenheizung bedeckt, dass sie nicht auf eine hohe Temperatur aufgeheizt werden muss, um den Raum zu erwärmen. Außerdem geht aufgrund von aufsteigender Wärme mehr Wärme durch die Decke verloren, wenn sie von Wandheizkörpern abgegeben wird.
Wenn Sie Ihr Haus renovieren möchten und Möbel kaufen, ist es ökologisch sinnvoll, Möbel aus zweiter Hand zu kaufen. Es gibt auch einen zunehmenden Trend zu recycelten Möbeln und Möbeln aus wiederverwertetem Holz.
Zudem kann es auch beeindruckender sein, ein antikes Möbelstück mit einer Geschichte zu kaufen, die Sie Ihren Gästen erzählen können, als ein Massenprodukt aus einer Ladenkette.
Der Einbau einer Dachbodendämmung könnte Ihre Energierechnung um bis zu 225 GBP pro Jahr senken und erhöht die Energieeffizienz Ihres Heims. Achten Sie beim Einbau Ihrer Dachbodendämmung darauf, dass Sie nach Möglichkeit recycelte oder natürliche Materialien wie Schafwolle, Hanf und Holzfasern verwenden.
Wenn Sie Ihr Dachgeschoss umgebaut haben und es als Zimmer nutzen, müssen Sie Ihr Dach isolieren. Es ist praktisch, Ihr Dach zu dämmen, wenn es ersetzt wird. Aber wenn das Dach in gutem Zustand ist, kann die Dämmung nachgerüstet werden.
Das Hinzufügen einer Wanddämmung ist die kostengünstigste ökologische Heimverbesserung, die Sie vornehmen können. Viele Menschen dämmen ihren Dachboden und vergessen dabei, dass Energie durch nicht gedämmte Hohlraumwände verloren gehen kann. Die Einsparungen, die Sie durch die Dämmung Ihrer Hohlraumwände erzielen, bedeuten, dass sich diese ökologische Heimverbesserung in nur neun Monaten amortisieren kann.
Wenn Ihre Wohneinrichtung in den letzten 10 Jahren gebaut wurde, sind die Hohlraumwände wahrscheinlich bereits gedämmt.
Die Entsorgung von Speiseresten ist ein globales Problem. Wenn Lebensmittelabfälle weggeworfen werden, zersetzen sie sich schlicht und einfach auf Deponien und geben schädliche Gase in die Atmosphäre ab.
Wenn Sie alternativ einen Entsorger für Lebensmittelabfälle unter Ihrer Küchenspüle installieren, landen die Lebensmittelabfälle aus Ihrer Wohneinrichtung nicht auf der Mülldeponie. Nicht nur das, sondern Sie können auch den stinkenden, unhygienischen Abfalleimer in Ihrer Küche loswerden.
Es ist allgemein bekannt, dass eine Dusche weniger Wasser verbraucht als eine Badewanne. Dies ist jedoch nicht bei einer Power-Dusche mit mehreren Duschköpfen der Fall! Eine kleine ökologische Haushaltsverbesserung ist die Verwendung eines Duschkopfes mit einem integrierten Durchflussregler wie der Mira Eco Beat.
Sonnenkollektoren sind nicht nur eine umweltfreundliche Hausverbesserung, sondern ermöglichen auch langfristige Einsparungen und den Verkauf überschüssiger Energie über das Einspeisetarifsystem an das Energieversorgungsunternehmen. Dabei handelt es sich um eine staatliche Regelung, nach der Sie für die von Ihnen erzeugte Energie bezahlt werden.
Mit der Doppelverglasung ist schon viel erreicht worden, und nun können alte Immobilien von Doppelglasfenstern profitieren, die ähnliche Stile und Designs einer bestimmten Epoche widerspiegeln.
UPVC (weichmacherfreies Polyvinylchlorid) setzt giftige Verbundstoffe frei und landet bei der Entsorgung in Großbritannien auf der Mülldeponie. Bei der Auswahl neuer Fenster ist es für die Umwelt am besten, wenn Sie sich für Holzfensterrahmen entscheiden.
Wählen Sie bei der Einholung von Kostenvoranschlägen für Arbeiten, die in oder an Ihrer Wohneinrichtung ausgeführt werden sollen, vorzugsweise örtliche Handwerker und vor Ort gelieferte oder verfügbare Materialien, sodass der Benzinverbrauch für den Hin- und Rückweg zu Ihrem Heim begrenzt ist.
Die neuesten Warmwasserspeichermodelle sind effizienter. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Warmwasserspeicher regelmäßig gewartet wird, und tauschen Sie ihn alle 10 Jahre aus.
Quellenangaben
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/695930/2017_Provisional_Emissions_statistics_2.pdf
https://www.thegreenage.co.uk/underfloor-heating-radiators/
https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/how-to-buy-loft-insulation/loft-insulation-costs-and-savings
https://www.which.co.uk/reviews/insulation/article/cavity-wall-insulation/cavity-wall-insulation-faqs
https://insinkerator.emerson.com/en-gb/insinkerator-products/food-waste-disposers
https://www.mirashowers.co.uk/parts-accessories/shower-heads/mira-beat-eco-four-spray-showerhead/
https://www.gov.uk/feed-in-tariffs
http://www.greenspec.co.uk/building-design/polyvinyl-chloride-pvc-environment-health/