Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie eine Frage zu einem unserer Produkte haben, werden Sie hier die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen finden.
Diese kleinen Haushaltsgeräte werden unter der Spüle eingebaut und mit dem Abwasseranschluss verbunden. Lebensmittelabfälle werden in den Entsorger für Lebensmittelabfälle zusammen mit kalten Wasser gegeben und der Abfall wird in kleine Partikel zermahlen, welche ganz leicht über das Abwassersystem weggespült werden und zur Abwasseraufbereitungsanlage gelangen, wo daraus Biogas und Bodenverbesserer gewonnen werden können.
In Großbritannien wird gemäß der britischen Wasserregulierungsbehörde OFWAT bereits 80 % des Klärschlamms mit anaerober Vergärung behandelt und diese Tendenz ist steigend, da auch die Bestreben zur Abfallverwertung zunehmen. Lebensmittelabfälle sind sehr reich an Biogas, Phosphor, Nitraten sowie anderen Düngemitteln.
Ein häufiges Missverständnis ist, dass ein Entsorger für Lebensmittelabfälle ähnlich wie ein normaler Mülleimer oder eine Kompostierungsanlage funktioniert. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus.
Ein InSinkErator Entsorger für Lebensmittelabfälle zerkleinert die Lebensmittelabfälle in sehr feine Partikel, sodass sie fast verflüssigt werden und somit im Abflussrohr weggespült werden können.
Wenn die Lebensmittelabfälle einmal im Abflussrohr sind, gelangen sie in die Abwasseraufbereitungsanlage, wo sie zu wertvollem Biogas und Düngemittel für die Landwirtschaft verarbeitet werden können.
Die Installation eines InSinkErator Entsorgers für Lebensmittelabfälle ist eine einfache Aufgabe für handwerklich begabte Menschen oder Installateure. In dem Video auf unserer Seite Videos zur Installation wird Schritt für Schritt erklärt, was Sie tun müssen. Außerdem ist im Lieferumfang eine ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung enthalten.
Sie benötigen folgende Werkzeuge zur Installation:
Entsorger für Lebensmittelabfälle sind Haushaltsgeräte, die nur wenig Pflege bedürfen. Sollten Sie jedoch Gerüche wahrnehmen, die aus Ihrem Entsorger kommen, ist dies meist ein Zeichen, das sich Essensreste angesammelt haben.
Mit der Zeit können sich Partikel von Lebensmittelabfällen im Inneren der Mahlkammer und am Spritzschutz der Spüle absetzen.
Um Ihren Entsorger zu reinigen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:
Schlicht und einfach: Nein!
InSinkErator Entsorger für Lebensmittelabfälle sind vollkommen sicher und haben keine Klingen oder Messer. Stattdessen werden Laschen eingesetzt, um die Lebensmittelabfälle gegen einen feststehenden Mahlring zu schleudern. Der Mahlring zerkleinert die Lebensmittelabfälle in sehr feine Partikel, sodass sie fast verflüssigt werden und somit im Abflussrohr weggespült werden können.
Wenn Sie uns nicht glauben, schauen Sie sich das Video an. Darin wird gezeigt, wie die Laschen und der Mahlring in unseren Entsorgern für Lebensmittelabfälle zusammenwirken, um Lebensmittelabfälle in winzig kleine Partikel zu zermahlen.
Dank der InSinkErator Sound Limiter™ Dämmung und der Anti-Vibration Mount® Technologie sind unsere Evolution Entsorgermodelle sehr geräuscharm im Vergleich zu Standardentsorgern. Außerdem empfehlen wir Ihnen den Einbau eines hochwertigen Spülbeckens für Ihren Entsorger für Lebensmittelabfälle, was die Entstehung von Vibrationen und störenden Geräuschen verhindern kann.
Nein, Sie benötigen kein spezielles Spülbecken, um einen InSinkErator Entsorger für Lebensmittelabfälle zu installieren. Heutzutage verfügen die meisten Spülbecken standardmäßig über ein 90-mm-Abflussloch, für welche unsere Entsorger ausgelegt sind. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie über ausreichend Platz unter der Spüle verfügen, um das Gerät einbauen zu können.
Wenn Sie eine Keramikspüle besitzen, empfehlen wir Ihnen, eines unserer Evolution Modelle zu wählen. Die Evolution Entsorger sind mit einer Anti-Vibrations-Technologie ausgestattet, damit keine starken Vibrationen entstehen, die empfindliches Material wie Keramikspülen beschädigen könnten.
Nein. Ein Entsorger für Lebensmittelabfälle kann sowohl in Einzelbecken wie auch in Doppelbecken installiert werden, das hängt ganz von persönlichen Vorlieben ab. Prüfen Sie die Abmessungen des Spülbeckens und des Entsorgers für Lebensmittelabfälle für weitere Details.
Gegebenenfalls Biogas oder erneuerbare Energie und Düngemittel.
Fein gemahlene Lebensmittelabfälle aus einem Entsorger verstopfen gut gepflegte Abwasserrohre nicht. Sie bestehen zu 70 % aus Wasser und haben eine ähnliche Konsistenz wie menschliche Ausscheidungen, für deren Abtransport sie ausgelegt sind. Ein umfassendes wissenschaftliches Programm der Universität von Sheffield bestätigt, dass diese Bedenken unbegründet sind.
Die Kompostierung im Haushalt funktioniert gut, wenn man weiß, wie es richtig geht und über Platz im Freien verfügt. In städtischen Haushalten mit begrenztem Raum ist das Sammeln von Lebensmittelabfällen in Behältern jedoch problematisch und nur wenige tun es.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Lebensmitteln, die nicht kompostiert werden sollten, aber in einem Abfallentsorger zerkleinert werden können. Dazu gehören beispielsweise Brot, Knochen und gekochter Reis.
Während durch kommunale Kompostierung normalerweise nicht das gesamte Energiepotenzial vollständig ausgeschöpft werden kann, verfügen mittlerweile über 80 % der Kläranlagen über anaerobe Vergärung, wodurch Biogas, Phosphate, Nitrate und andere wichtige Bodenverbesserer wiedergewonnen werden können.
Alle unsere Mischbatterien und Seitenarmaturen sorgen wie jeder normale Wasserhahn täglich für warmes und kaltes Wasser sowie für gefiltertes, fast kochend heißes Wasser auf Knopfdruck.
Wenn Sie sich für unseren 4N1 Touch Wasserhahn entscheiden, können Sie sogar noch einen Schritt weiter gehen, da er auch eine 4. Funktion bietet und gefiltertes kaltes Wasser ausgibt.
Bei einem so kraftvollen Wasserhahn ist Sicherheit unerlässlich. Luxus für die ganze Familie: Vom 4N1 Touch Heißwasserhahn soll die ganze Familie etwas haben, von den Kindern bis zu Oma und Opa. Durch den Druckhebel mit Sicherungs-Sperrfeder schnellt der Griff für das heiße Wasser sofort wieder hoch, wenn er losgelassen wird – so kann beinahe kochendes Wasser nie unbeaufsichtigt laufen. Dadurch wird sogar die Wasserverschwendung drastisch reduziert, denn Sie nutzen nur so viel, wie Sie auch wirklich gerade brauchen.
Außerdem haben wir daran gearbeitet, wie das heiße Wasser aus dem Hahn strömt. Wenn Sie den Hebel für heißes Wasser betätigen, fließt es in einem besonders weichen Strahl, der so gelenkt wird, dass es nicht zu Sprühen oder Spritzern kommt, an denen Sie sich verbrühen oder verletzen könnten.
Wenn Sie Ihren Heißwasserbereiter direkt über unsere Website kaufen, müssen Sie sich nicht weiter mit der Installation befassen, da diese im Preis inbegriffen ist.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, ihn von einem anderen Anbieter zu kaufen, dann brauchen Sie sich jedoch auch keine Sorgen zu machen, da er sehr einfach zu installieren ist. Lassen Sie einfach Ihren Installateur die Schritte befolgen, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, an wen Sie sich wenden sollen, haben wir Installateure ausgewählt, die Sie hier kontaktieren können.
Die einzige erforderliche Wartung ist der Filterwechsel. Benutzen Sie den Wasserhahn also täglich wie jeden anderen Wasserhahn und tauschen Sie den Wasserfilter mindestens alle 6 bis 8 Monate aus.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Filter alle 6 bis 8 Monate zu wechseln.
Es ist schwierig, genaue Zahlen anzugeben, da es in jedem Gebiet unterschiedliche Wasserhärtegrade gibt. Wir empfehlen daher, mindestens alle 6 bis 8 Monate den Filter zu wechseln oder wenn Sie feststellen, dass sich der Geschmack im Wasser zu verändern beginnt.
Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Filter kaufen möchten.
Folgen Sie den 4 einfachen Schritten auf Ihrem Filter:
Wenn das Wasser aus Ihrem InSinkErator Heißwasserhahn zu heiß oder zu kalt für Ihr Empfinden ist, können Sie die Temperatur an Ihrem InSinkErator Heißwasser-Tank leicht anpassen.
Bevor Sie anfangen, gibt es ein paar Punkte zu beachten.
Das Ändern der Temperatur an Ihrem Warmwasserspeicher ist unkompliziert. Folgen Sie einfach den nachstehenden einfachen Schritten.
Überprüfen Sie die Temperatur an Ihrem Tank.
Wenn Sie auf die Vorderseite Ihres NeoTanks schauen, sehen Sie eine digitale Skala mit zwei Pfeilen, von denen einer nach oben und der andere nach unten zeigt. Hier können Sie die Temperatur des Wassers im Tank kontrollieren. Wenn das Wasser zu heiß ist, drücken Sie den Pfeil nach unten und betätigen Sie den Heißwasserhahn für etwa 20 Sekunden, damit kaltes Wasser in den Tank gelangt und das Wasser wieder auf die neue Einstellung erwärmt werden kann. Führen Sie genau das gleiche Verfahren durch, wenn Ihr Wasser zu kalt ist, aber verwenden Sie stattdessen den Pfeil nach oben.
Fahren Sie damit fort, die Temperatur in kleinen Schritten anzupassen, bis das Wasser eine Temperatur erreicht, mit der Sie zufrieden sind.
Wenn Ihr InSinkErator Heißwasserbereiter nicht mit einem NeoTank ausgestattet ist, folgen Sie dem gleichen Verfahren, aber statt der Pfeile auf einem digitalen Thermostat haben Sie einen Drehknopf, den Sie auf- oder abwärts drehen können.
Wenn die Anpassung der Temperatur am Tank Ihr Problem immer noch nicht behebt
Wenn sich Ihre Wassertemperatur immer noch nicht verbessert hat, überprüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht und sicher sind. Sollten Sie danach immer noch Probleme haben, rufen Sie bitte unseren Service-Hauptvertreter Aquatherm unter 01279 641 887 an.
Wenn Wasser oder Dampf aus Ihrem InSinkErator Heißwasserbereiter austritt, dann ist das kein Grund zur Beunruhigung. Es gibt ein paar einfache Lösungen.
Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten, dass bei der Inbetriebnahme Ihres Heißwasserbereiters der Austritt von Wasser oder Dampf normal ist. Wenn Ihr Wasserhahn schon länger als ein paar Tage installiert ist, schauen Sie bitte unten nach und
Ist die Wassertemperatur in Ihrem Tank zu hoch?
Wenn die Wassertemperatur an Ihrem Tank zu hoch eingestellt ist, beginnt das Wasser zu kochen, was zu Austritt von Wasser oder Dampf aus dem Wasserhahn führen kann. Schauen Sie sich unseren Hilfe-Artikel an, wie Sie die Temperatur Ihres Tanks einstellen können.
Anschlüsse kontrollieren
Wenn das Ändern der Wassertemperatur in Ihrem Tank nicht die gewünschte Wirkung hat, kann es sein, dass der Anschluss locker ist. Prüfen Sie alle Anschlüsse vom Tank bis zum Hahn und vergewissern Sie sich, dass sie dicht und sicher sind.
Reinigen Sie den Luftsprudler, um Ablagerungen oder Rückstände von hartem Wasser zu entfernen
Schalten Sie den Heißwassertank aus und lassen Sie das Wasser aus dem Wasserhahn laufen, bis es kühl ist. Schrauben Sie den Luftsprudler vom Ende des Auslaufs ab und reinigen Sie ihn mit fließendem Wasser. Setzen Sie den Luftsprudler auf den Auslauf und schalten Sie den Tank wieder ein.
Sollten Sie danach immer noch Probleme haben, rufen Sie bitte unseren Service-Hauptvertreter Aquatherm unter 01279 641 887 an.
Natürlich. Sie müssen nur sicherstellen, dass der Durchmesser des Lochs zu dem Wasserhahn passt, den Sie kaufen möchten, da unsere Installateure angewiesen sind, nur Löcher in Arbeitsflächen aus Holz zu bohren. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt des Wasserhahns.
Ja InSinkErator UK bietet vier verschiedene zusätzliche Hähne an, den HC3300, H3300, HC1100 und GN1100. Diese Wasserhähne passen perfekt zu Ihrem Haupthahn und sorgen für eine sofortige Ausgabe von gefiltertem, fast kochendem Wasser. Zusätzlich zur Ausgabe von fast kochendem Wasser geben die HC3300 und HC1100 bei Betätigung des Hebels gefiltertes kaltes Wasser ab.
Nein. Dank unserer Heißwasserhähne benötigen Sie keinen Wasserkocher mehr. Mit unserem eigenen, digital einstellbaren Thermostat können Sie bei empfindlichen Blatt-Tees die Temperatur auf bis zu 88 °C senken oder sie erhöhen, um Ihre täglichen Mahlzeiten bei bis zu 99 °C zuzubereiten und zu kochen.