Trophäenküchen verleihen jedem Heim nach wie vor einen Wow-Faktor. Aus diesem Grund muss jeder Zentimeter Platz berücksichtigt werden, damit die Polierstein-Arbeitsplatten frei bleiben und die Highend-Geräte optimal aussehen.

Ganz gleich, ob Sie eine trendige, elegante Kleinküche in einer zentralen Stadtwohnung oder eine große, offene Luxusküche haben – solange freie Küchenflächen sowie aufgeräumte Tischplatten und Schränke wünschenswert sind, wird sich Platzersparnis in Ihrer Küche immer lohnen.


Unsere Platzsparer in der Küche

Werfen Sie einen Blick auf diese platzsparenden Küchenideen, die Ihren verfügbaren Platz maximieren:


Hängen Sie Pfannen auf

Wenn Sie luxuriöse Töpfe und Pfannen von Le Creuset haben, sollten Sie diese nicht im Schrank verstecken. Schaffen Sie stattdessen etwas Platz im Schrank, indem Sie sie an ungenutzte Wandflächen hängen. Deckenregale aus Kupfer liegen im Trend und stellen Kupferpfannen wunderschön zur Schau.

Ein Wandorganisator mit Metallgitter verleiht Ihrer Wand etwas Struktur, und Sie können Küchenutensilien, Messer und Schneidebretter zwischen Kunstgegenständen und üppigen Pflanzen aufhängen.

Bild von 1. Hanging pans

Lagern Sie Weinflaschen und Gläser unter den Schränken

Im Stil der 1970er Jahre können Sie durch das Hinzufügen eines Klappwagens zu Ihrer Küche im Handumdrehen mehrere Ebenen zusätzlicher Fläche erhalten, die Sie bestimmt gebrauchen können. Auf einem Wagen können Sie Mahlzeiten auf Teller ausgeben, Zutaten vorbereiten, Cocktails mixen oder Ihren Gästen Getränke und Knabbereien servieren.

 

Der praktische Kartell Gastone-Wagen sieht stilvoll aus und hat im geschlossenen Zustand eine Tiefe von 23 cm, sodass er bei Nichtgebrauch einfach verstaut werden kann und nur wenig Platz beansprucht.

Es gibt auf dem Markt auch Wagen, die eine gestalterische Aussage machen und sich perfekt als Barbereich auf einer Party eignen.  Der Getränkewagen Luxe Round Bamboo von Oliver Bonas ist umwerfend für einen glamourösen offenen Küchenbereich, während der Chariot-Tisch von Horm und Casamania einer zeitgenössischen Küche eine markante Optik verleihen würde.


Erwägen Sie Arbeitsplatten- und Slimline-Geschirrspüler

Vielleicht brauchen Sie einen kompakten Geschirrspüler, weil Ihre Küche klein ist. Oder Sie haben eine große Küche, aber nur eine kleine Anzahl von Mitbewohnern, sodass Sie den Platz optimal nutzen möchten. Slimline-Geschirrspüler sind oft genauso gut wie entsprechende Geräte in voller Größe – die verwendete Technologie ist die gleiche, aber sie sind ausgezeichnete Platzsparer in der Küche.

Miele und Bosch stellen schlanke Geschirrspüler mit Sensoren zur Anpassung des Wasserverbrauchs her. Sie laufen leise, sodass Sie nicht gestört werden, wenn Ihre Küche offen gestaltet ist. Bosch stellt auch einen Tischgeschirrspüler her, der gute Bewertungen erhalten hat. So können Sie in der Küche Platz sparen, ohne bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen.


Verwandeln Sie Ihre Küchenspüle in eine Arbeitsstation

Es gibt im Handel eine Fülle von Zubehörteilen für eine Küchenspüle, die diesen Bereich vielseitig nutzbar machen. Sie können Schneidbretter und Geschirrkörbe über einem Spülbecken anbringen oder sogar ein Spülbeckensieb, das praktische Dienste leistet, wenn Sie eine direkt vom Herd genommene heiße Pfanne mit zwei Händen halten.

Sie können sogar Spülbecken-Eiskübel zum Kühlen von Champagner kaufen.


Investieren Sie in einen Heißwasserhahn

Es besteht kein Zweifel, dass veraltete Wasserkocher wertvollen Platz auf der Küchenarbeitsplatte beanspruchen. Tauschen Sie einfach Ihre Mischbatterie gegen einen All-in-One-Wasserhahn aus, der gefiltertes heißes Wasser sowie normales warmes und kaltes Wasser abgibt. Ein Heißwasserhahn ist nicht nur platzsparend in der Küche, sondern spart Ihnen auch Zeit, da Sie nicht mehr warten müssen, bis der Wasserkocher das Wasser kocht.


Verwenden Sie Magnete und ausziehbare Küchentisch-Organizer

Das japanische Unternehmen Yamazaki findet intelligente und stilvolle Lösungen, die Platz sparen. Die Magnetregale und Haken des Unternehmens können an Ihrem Kühlschrank oder an den Seiten von Metallschränken angebracht werden, um alles von Küchenutensilien bis hin zu Papierhandtüchern und Gefrierbeuteln aus Plastik zu halten.

Außerdem stellen sie ausziehbare Küchentisch-Organizer her.


Erkunden Sie Raumteilerregale

Wenn Sie eine offene Küche haben und mehr Platz für Kochbücher, Geschirr, Pflanzen, Pfannen oder Mixer benötigen, sollten Sie die Verwendung von freistehenden Regalen in Erwägung ziehen, um den Raum zwischen Ihrer Küche und dem Wohn- oder Essbereich zu teilen.

Es gibt einige wirklich stilvolle Regale, die auch alleinstehend markant sind, wie das Literatura Open von Punt oder das modulare Polvara für Kartell.

Bild von 2. Mid space shelving

Befreien Sie mit kabellosen Ladegeräten die Arbeitsfläche von Kabeln

Durch die Installation einer Ladestation auf Ihrer Küchenarbeitsplatte verschwinden die Bündel und Knäuel von Kabeln aus Mobiltelefonen und Tablets. Außerdem werden so für Küchengeräte benötigte Steckplätze frei.

Sie können auch Ladedocks kaufen, die alle Ihre Geräte ordentlich stapeln und alle Kabel verdecken, sodass der zum Aufladen benötigte Platz in der Küche sofort reduziert wird.


Organisieren Sie Ihre Schränke

Wenn Sie Ihre Küchenschränke einfach so organisieren, dass alles einen festen Platz hat, wird sofort mehr Platz frei, von dem Sie nicht einmal wussten, dass Sie ihn haben. Sie können Aufbewahrungshilfen wie Körbe, Schubladen und Trennwände kaufen, mit denen Sie jeden Bereich eines Schranks optimal nutzen können.


Wählen Sie eine bewegliche Kücheninsel

Kücheninseln in Partygröße sind im Moment sehr gefragt. Aber wenn Sie diesen zentralen Bereich des Küchenraums lieber freihalten möchten, sollten Sie in Erwägung ziehen, sich eine bewegliche Kücheninsel zu besorgen, die Sie bei Bedarf an eine Wand schieben können. IKEA bietet die stilvolle Kücheninsel „VADHOLMA“ in Schwarz und Eiche an, während einige bewegliche Kücheninseln auch Schubladen, Regale und Körbe enthalten. 


Installieren Sie einen Entsorger für Lebensmittelabfälle

Durch die Installation eines Entsorgers für Lebensmittelabfälle in Ihrer Küchenspüle machen Sie den unansehnlichen, übelriechenden, unhygienischen Behälter für Speisereste, der Platz auf Ihrem Küchenboden, in Ihrem Schrank oder auf Ihrer Arbeitsfläche beansprucht, im Handumdrehen überflüssig.

​​​​​​​Quellenangaben

https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1

http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html

https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley

https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb

https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE

http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/

http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html

https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.