Las cocinas de revista le siguen dando un toque deslumbrante a cualquier hogar y hay que aprovechar cada centímetro de espacio para que las lustrosas mesadas de mármol y los electrodomésticos de alta gama luzcan asombrosos.

Si tiene una cocina moderna pero pequeña en un apartamento en el centro de la ciudad o una gran cocina de lujo de plano abierto y quiere mantener las superficies despejadas y las mesadas y alacenas prolijas, ahorrar espacio en la cocina siempre valdrá la pena.


Nuestros organizadores de cocina

Mire estos organizadores de cocina para aprovechar al máximo el espacio:


Cuelgue las sartenes

Si tiene lujosas ollas y sartenes Le Creuset, no las esconda en la alacena; cuélguelas en la pared y libere algo de espacio en la alacena. Los soportes colgantes de cobre están de moda y exhiben las ollas de cobre a la perfección.

Un organizador de pared de rejilla metálica le aportará algo de textura a la pared y le permitirá colgar utensilios, cuchillos y tablas de picar entre algunas ilustraciones y plantas frondosas.

Imagen de 1. Hanging pans

Almacene las botellas y copas de vino debajo de la alacena

Con todo el estilo de la década de 1970, agregar un carrito plegable a la cocina puede brindarle instantáneamente más niveles de superficie adicional. Puede usar un carrito para presentar los platos, preparar ingredientes, hacer cócteles o servir bebidas y aperitivos a los invitados.

 

El práctico carrito Kartell Gastone tiene un aspecto elegante y una profundidad de 23 cm al plegarlo, para poder guardarlo cuando no está en uso, sin ocupar mucho espacio.

Hay carritos disponibles en el mercado que también son decorativos y son perfectos para usar como bar en una fiesta.  El carrito de bebidas Luxe Round Bamboo de Oliver Bonas es asombroso para una glamorosa cocina de plano abierto, mientras que la mesa Chariot de Horm y Casamania se verá muy atractiva en una cocina contemporánea.


Considere mesadas y lavavajillas angostos

Quizás necesita un lavavajillas compacto porque tiene una cocina pequeña, o quizás tiene una cocina grande pero con pocas personas viviendo en la casa, así que quiere aprovechar al máximo el espacio. Los lavavajillas angostos pueden ser tan buenos como la versión de tamaño normal, ya que usan la misma tecnología pero ahorran mucho espacio en la cocina.

Miele y Bosch fabrican algunos lavavajillas angostos con sensores para ajustar el consumo de agua. También son silenciosos cuando están lavando, para no ocasionar molestias si la cocina es de plano abierto. Bosch también fabrica un lavavajillas de mesada que recibió buenas críticas. Así puede ahorrar espacio en la cocina, sin sacrificar calidad.


Convierta el fregadero en un área de trabajo

Hay tantos accesorios para el fregadero de la cocina que se pueden comprar para usar el espacio de distintas maneras. Puede colocar tablas de picar y escurridores de vajilla sobre el fregadero, o hasta un colador que puede resultar práctico cuando está sosteniendo una olla caliente con las dos manos.

Incluso puede comprar baldes de hielo que se colocan en el fregadero para enfriar el champagne.


Invierta en un grifo de agua caliente

No hay dudas de que las teteras ya son obsoletas y ocupan demasiado espacio en la mesada. Simplemente puede cambiar el grifo mezclador por un grifo todo en uno que dispensará agua filtrada a punto de ebullición y agua caliente y fría normal. El grifo de agua caliente no solo le permite ahorrar mucho espacio en la cocina, sino que también le permitirá ahorrar tiempo ya que no tendrá que esperar a que hierva el agua en la tetera.


Use imanes y organizadores expansibles para la mesada de la cocina

La empresa japonesa Yamazaki ofrece soluciones inteligentes y elegantes para ahorrar espacio. Producen estantes y ganchos con imanes que puede colocar en el refrigerador o en los costados de las alacenas metálicas para sostener desde utensilios de cocina hasta papel absorbente y bolsas de plástico para el congelador.

También fabrican organizadores expansibles para la mesada de la cocina.


Explore las estanterías divisorias de ambientes

Si tiene una cocina de plano abierto y necesita más espacio para los libros de recetas, vajilla, plantas, sartenes o la batidora considere usar estanterías independientes para dividir el espacio entre la cocina y la sala de estar o comedor.

Puede encontrar algunos estantes con mucho estilo que son atractivos por sí mismos como la Literatura Open de Punt o el modular Polvara para Kartell.

Imagen de 2. Mid space shelving

Acabe con los cables en la mesada con cargadores inalámbricos

Al instalar un panel de carga en la mesada de la cocina hará desaparecer todos los manojos y marañas de cables de los teléfonos móviles y tabletas. También despejará más tomas de corriente necesarias para los electrodomésticos.

También puede comprar una estación de carga que agrupa todos los dispositivos prolijamente y oculta todos los cables, compactando al instante el espacio de cocina necesario para la carga de dispositivos.


Organice las alacenas

Simplemente organizar las alacenas de la cocina para que todo tenga su lugar le liberará al instante espacio que ni sabía que tenía. Puede comprar artículos de guardado como canastos, cajones y divisores para ayudar a aprovechar al máximo cada espacio de la alacena.


Opte por una isla de cocina movible

Las islas de cocina de gran tamaño son muy buscadas hoy en día, pero si prefiere mantener despejada esa zona de la cocina, considere comprar una isla de cocina movible para poder moverla contra la pared de ser necesario. IKEA tiene una atractiva isla de cocina ‘VADHOLMA’ en negro y roble, mientras que algunas islas de cocina movibles también incluyen cajones, estantes y canastos


Instale un desechador de desperdicios de alimentos

Al instalar un desechador de desperdicios de alimentos en el fregadero de la cocina, eliminará de inmediato la necesidad de un cajón de desperdicios de alimentos, que suele ser antiestético, oloroso y poco higiénico, que ocupará espacio en el piso, alacena o mesada de la cocina.

​​​​​​​Referencias

https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1

http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html

https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley

https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/

https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb

https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE

http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/

http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html

https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE



Active JavaScript para usar este sitio web.