Åtta viktiga frågor att besvara innan du planerar ditt nya kök.
Nu för tiden finns det många olika typer av diskhoar att välja bland och vi vill hjälpa dig fatta rätt beslut.
När det sedan är dags att renovera köket till dina drömmars familje- och underhållningsrum är det lätt att man rusar iväg! Så ta det lugnt och sitt ner i båten.
Även om en köksdesigner kan vara till stor hjälp ska du inte alltid förlita dig på varenda ord de säger. Deras råd är bra, men det är ditt kök. Det innebär att dina idéer, önskemål och behov ska avspeglas i det färdiga köket.
Faktum är att det finns åtta viktiga saker att fokusera på innan man börjar drömma om sitt nya kök!
Det första du måste veta när du ska renovera köket är exakt vilken budget du har. Och funderar du på att renovera köket har du troligtvis redan sparat en del pengar. Gissa inte, utan ta i stället reda på exakt vilken budget du har och håll dig till den.
Det här är nästan lika viktigt som budgeten. Det är ingen idé att ha ett drömkök om rummet inte lämpar sig för det, eller om det inte enkelt och kostnadseffektivt kan ändras så att det passar dina idéer. Du kanske vill ha öppen planlösning och en stor köksö, men om rummet inte är tillräckligt stort är det bara att släppa sådana tankar och gå vidare. Om det finns genomförbara sätt att ändra formen på köket och öka den tillgängliga ytan måste man göra det först.
Om du inte kan göra köket större måste du fundera på hur du maximerar det tillgängliga utrymmet. Läs några inredningstidningar, lyssna på råd och fungera på vilka tillgängliga alternativ som finns. En kokkran kan eliminera behovet av en kastrull. Det kan i sin tur frigöra utrymme på köksbänken. Det kräver lite tankearbete, men det kan vara värt det.
När det gäller köksdesigner är rekommendationer A och O. Men om de inte lyssnar på dig eller har idéer som inte passar din stil måste du fortsätta leta tills du hittar rätt. Designen måste vara rätt, annars kommer köket inte att fungera för dig – så ta dig tid att hitta rätt designer.
Man kan inte alltid få allting exakt som man vill, och så är ofta fallet när det gäller ett nytt kök. Det är bra att veta vad man vill ha, men det är också viktigt att veta vad man klarar sig utan. Ett sätt att hantera detta är att skriva en lista över saker rangordnade från sådant som man måste ha till sådant som vore kul att ha, men som inte är livsviktigt. En rangordnad lista gör det enklare att snabbt se vad som måste vara kvar och vad som kan tas bort. Konsten att kompromissa är användbar när du planerar ett kök, oavsett om det handlar om att spara utrymme eller pengar!
Vi vet att den här detaljen är lite trist att tänka på. Men det är en mycket viktig detalj när du ska designa ett kök. Hur många eluttag behöver du, var ska de placeras för att de ska kunna utnyttjas maximalt, samtidigt som du följer alla säkerhetsbestämmelser, nära skåp eller på den nya köksön? Kom ihåg att även tänka på var alla köksapparater ska stå. Det är trots allt ingen mening med att ha den perfekta platsen för kylskåpet, om det inte finns något eluttag i närheten. Det är en viktig uppgift, och när allting är på plats kommer du att vara glad att du tog dig tid att få det rätt.
Förvaring är ytterligare en viktig sak att tänka på innan du slutför några planer gällande köksrenovering. Även om du tror att du inte behöver mer förvaringsutrymme än det som ditt befintliga kök har att erbjuda, ska du se till att du inte går miste om något. Det finns en del smarta alternativ, så se till att gå på många showrooms för att se vad du gillar och vad som passar dina behov.
Kök är så mycket mer än ett rum för beredning och tillagning av mat. Det utgör hemmets hjärta och de designval som du gör ska avspegla detta, i förhållande till dina behov. Är det ett rum som ska innehålla en soffa, en frukostbar, ett bord och gott om utrymme för matberedning? Vill du har en mer fridfull plats som bara är till för matlagning och studier? Eller är detta hemmets mittpunkt där alla kan umgås tillsammans och underhålla familj och vänner när som helst? Fundera, välj och planera.
Som du kan se finns det mycket att tänka på innan man börjar planera ett nytt kök. Om du däremot låter det ta sin tid garanterar vi att designprocessen kommer att gå smidigare och att du kommer att bli en stolt ägare av ett kök som passar ditt hem, dina behov och din budget!